This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:关于 10dBm 条件下 TX 功率的功耗

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1598031/cc2745r10-q1-about-power-consumption-of-tx-power-at-10-dbm

器件型号: CC2745R10-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LP-XDS110

您好先生。

我们已经看到 CC2745R10 RX 电流约为 6.1mA、TX 电流约为 10dBm、约为 24.5mA。

QQ_1762922584634.png

我在主题下方引用。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1586601/cc2745r10-q1-tx-power-consumption-mesure-at-10dbm

我将 data_stream 示例代码与功率监控器搭配使用。

我的高级变送器的峰值功率电流大约为 40mA、而不是 24.5mA。

我使用的是 CC2745R10 LP。 我们对 LP 没有任何返修。

您对我的问题有任何建议吗?

 

谢谢。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请注意、您所指的 24.5mA 编号仅为无线电功耗、不包括将与此编号以及任何其他有效外设一同添加到该编号的处理器内核。 另外、在进行测试时、请确保 LP-XDS110 未连接到 LP。  

    此外、随附了一个初步功率计算工具、您可以使用该工具更好地估算电流消耗。

    此致、

    Andrew

    e2e.ti.com/.../CC2745R10-SDK-8.40.00.61-Power-Calculator-v1.4.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew。

    感谢您的答复。

    我有一个问题要问你。

    对于如何在 TX 功率 10dBm 下测量 24.5mA 的电流消耗、您有什么建议吗?

    例如、我是否可以使用 HCI 启用 CW、然后将 CC2340 置于断电关断状态?

    这是可能的吗?