This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:排除 CC2745 上缺失扫描响应的故障

Guru**** 2925000 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1591759/cc2745r10-q1-troubleshooting-missing-scan-response-on-cc2745

器件型号: CC2745R10-Q1

目前、在使用 CC2745 的 BLE 外设实现中、我们观察到、即使收到扫描请求、也不会传输扫描响应数据包。
我们想确认我们使用 SDK 的方式是否有任何问题。

请说明以下几点:

  1. BLE 栈 (SDK) 自动处理发送扫描响应是否正确?
  2. 如果未发送扫描响应、什么 SDK 配置问题可能会导致这种情况?
    • 例如、缺失GapAdv_loadScanRspData()GAP_ADV_PROP_SCAN被禁用。
  3. 如果 Scan Response Data length 设置为 0、堆栈是否仍会发送扫描响应?
  4. 如果在调试期间发送了扫描响应、但在正常运行期间不发送扫描响应、可能会考虑计时或低功耗模式吗?

存在许多风险

  • 器件:CC2745R10-Q1
  • 对等设备:iPhone15
  • SDK:SimpleLink SDK 9.10.

更新了

我们已经确认、进入待机模式时、广播间隔变得异常、并且广播数据和扫描响应数据都已损坏。
在 Board_init (void) 中添加 Power_setConstraint (PowerLPF3_disallow_standby);可防止发生此问题。
但是、我们希望系统按最初的预期进入待机模式。
因此、我们有以下问题:

  •  为了避免此问题、应将哪些数据存储在保留 RAM 中?
  • 此外、我们如何将数据放入保留 RAM 中(例如,配置步骤或 API 使用情况)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、
    我的客户提出此问题后、您是否很冷?
    如果我需要通过向 NDA 提出的电子邮件支持或出于某种原因、请再次通过电子邮件与我联系。

    此致、
    Hiroto, S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我可以查看是否有嗅探器日志?  如果是,请发送给我的嗅探器通过电子邮件 Hiroto 坂下 .  

    我明天会更深入地研究这个问题。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac、
    我将分享宫宅山和您的外部 TI 驱动程序。
    请使用它来查看监听器日志、请在检查后通过 E2E 回复 Miyatake-San。

    BR、
    Hiroto, S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakashita-San、  

    感谢您发送监听器日志。 我将在本周提供星期四 (12/18) 的回复。  

    谢谢、
    Isaac