This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:如何更改信道探测时序参数

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1597230/cc2745r10-q1-how-to-change-channel-sounding-timing-parameters

器件型号: CC2745R10-Q1

您好、TI  

   如 SDK 文档所述、 可以更改以下信道探测时序参数。 请告知我们在哪里可以更改 car_node 示例中的这些参数。 谢谢你

CS_Timing.jpg

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chen、  

    目前、时序参数位于源代码内、无法由用户进行配置。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    包含时序参数的源代码。 您能告诉我们这些参数的默认值是多少吗? 谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chen、  

    T_FCS = 150us

    T_PM = 40us

    T_IP1 = 145us

    T_IP2 = 145us

    T_SW 取决于天线配置以及本地和远程器件支持的 T_SW。 对于 2x2、T_SW 默认为本地和远程设备都支持的最大值。  

    ll_cs_common.h 中的 llCsCapab_t 结构包含时序参数。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       根据我们的理解、这些参数是本地容量和远程功能的价值。 现在、通信中使用的值是您提到的默认值。  这些裸片是否可以在连续的 SDK 版本中通过应用进行更改?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chen、  

    据我所知、我们不打算提供更改应用程序内参数的方法。 我将通过星期三确认并回复您 (12/17)。  

    谢谢、
    Isaac