This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:SDK 914.0.39 可以使用的 CS 算法

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1598260/cc2745r10-q1-what-the-cs-algorithm-can-be-used-with-sdk-914-0-39

器件型号: CC2745R10-Q1

您好、TI

   现在、默认的 CS 算法为 BleCs Ranging_Algorithm_Adaptive。 我们尝试更改为其他值

、但有以下问题。  

   1.变为 ifft 时,输出距离始终为 0;

   2、切换到音乐或 NN 时,实际距离约为 3m 时,输出距离约为 10cm

  我们不允许在当前 SDK 中更改算法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chen、  

    自适应算法是目前唯一有效的算法。 自适应算法使用 IFFT、MUSIC 和 NN 算法的组合。 我不确定将来的版本是否允许单独使用 IFFT、音乐和/或 NN 算法。  

    谢谢、
    Isaac