This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:Bluetooth SIG TPMS Profile / Service Draft—对以下 TPMS 开发的影响

Guru**** 2927220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1597111/cc2340r5-q1-bluetooth-sig-tpms-profile-service-draft-impact-on-the-following-tpms-development

器件型号: CC2340R5-Q1

尊敬的团队:

我们注意到了 Bluetooth SIG 已发布 草稿 蓝牙 TPMS 配置文件和服务

在我的 TPMS 客户继续之前 设计冻结 、您能否告知此草稿是否影响当前  TPMS 产品开发 并建议他们应如何继续?

要加快对齐、请分享以下指导:

  1. 范围和时间表

    • BLE SIG 草案的预期定稿时间、以及在批准前发生任何重大变更的可能性。
  2. 鉴定和测试

    • TPMS 测试用例的可用性和建议的 BQB 资格认证路径、包括必需路径 内核/主机 版本。
    • 我们应提前准备的任何测试向量或互操作性检查点。
  3. TI Stack 和 SDK 支持

    • ti BLE5‑Stack 支持计划和版本目标(例如, CC2340/CC2745 )、以及样例代码和文档的估计时间线。
    • 迁移指导和兼容性建议(如果草稿发生变化)(UUID、特征行为、通知/指示设置)。

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    为了得到一些澄清、您的客户是否出于特定原因尝试符合 TPMS 规格? 此规范不是他们发布产品的必要条件、主要用于互操作性目的。

    关于 TI STACK 和 SDK 支持、我们不会在 E2E 等公共表单上分享路线图信息。