This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:在 CC2340R53 上的 OAD 期间闪存分区损坏

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1596516/cc2340r5-flash-partition-corruption-during-oad-on-cc2340r53

器件型号: CC2340R5
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的团队:
 
我们正在产品中使用 CC2340R53、并按照产品要求、创建了一个专门用于存储器件配置数据的 2KB(0x800 字节)闪存分区。
我们更新了链接器 (.cmd) 文件以及 SysConfig 以适应此自定义分区。
 
分区在正常情况下工作正常。 但是、当 OAD 更新正在进行且器件断电时、我们偶尔会观察到器件配置分区损坏。
此问题间歇性出现、仅在 OAD 过程中断电的情况下出现。
 
以下是所有闪存分区的详细信息、可供参考:
 
MCU 引导:
 START = 0x00000
 END = 0x03FFF
 
持久性应用程序:
 起始值= 0x04000
 END = 0x36FFF
 
用户应用程序:
 START = 0x37000
 END = 0x7B7FF
 
器件配置分区:
 START = 0x7B800
 END = 0x7BFFF
 
NVS:
 START = 0x7C000
 END = 0x7FFFF

我们使用的 SDK 版本是 SimpleLink 低功耗 F3 SDK(8.10.01.02 版)。
 
您能否帮助我们了解这种损坏的原因、并建议在 OAD 过程中保护或处理此配置分区的正确方法?
 
谢谢、
Vatsal
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vatsal:

    感谢您联系我们。 您能否确认在 syscfg 和链接器文件中的所有三个工程 (MCUBoot、Persistent 和 APP) 中都保留了新的闪存区域? 还能确保没有重叠吗? BLE 有自动保留的最后几页闪存存储绑定只是为了确保我们不会重叠任何区域。

    此致、

    1 月