This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:CC2745 EEPROM 问题软件仿真

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1596058/cc2745r10-q1-cc2745-software-emulation-of-eeprom-issue

器件型号: CC2745R10-Q1

我目前正在使用 CC2745 + CCS 20.4 + SDK 9.11.19 版本进行开发。  由于这个 MCU 缺少物理 EEPROM、因此我经常需要擦除/写入。 因此、我希望使用软件来使用闪存仿真 EEPROM 功能。

TI 是否提供任何基于 CC27XX 系列的仿真 EEPROM 管理演示示示例? 谢谢你。

2.在测试 SDK 版本 9.14 时、我注意到 syscfg 中的 CAN 驱动程序需要启用 RTOS 模块。 但是、SDK 9.11 版中的 CAN 模块配置不需要此功能。 如果我在没有 RTOS 的情况下使用 SDK 版本 9.11、这是否会导致任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    1.我们没有在 CC27xx 系列上仿真 EEPROM 管理的演示。  

    2.这是预期结果;CAN 驱动程序需要一个 RTOS。 9.11 的情况也是如此。 如果在 9.11 中使用 CAN 驱动程序而不使用 RTOS、则会出现问题。  

    如果您有任何问题、请告诉我。  

    谢谢、

    Isaac