This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:有关片上 OAD 固件过程的问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1592975/cc2642r-q1-questions-regarding-the-on-chip-oad-firmware-process

器件型号: CC2642R-Q1
主题: CC2642R 中讨论的其他器件

您好:

我们正在尝试在适用于 CC2642R 的移动应用上复制简单链路连接移动应用的 OAD 固件更新功能。 我们在开发过程中使用了标准的简单片上外设和持久应用固件。 我们对相同的问题很少。

固件 BIN 文件是使用 CC26xx SDK 的编译后工具生成的。 据我们所知、我们发现初始标头信息大小为 44 字节。 发送标头后、我们将收到 0x00(成功)、因此我们现在可以 16 字节块发送固件、并为块编号分配了初始 2 字节(必须从通知数据复制该字节)。

然而、在我们实现移动应用时、尽管发送了头数据的前 44 个字节(从生成的 BIN 文件的开头获取)、我们仍然收到 0x09、这表示硬件正在拒绝头。

因此、您能否解释这些步骤、或者是否有任何文档提供、这些文档说明要向哪个特性发送多少字节的数据以及如何解释示例工程的响应。
例如、要通过标头发送哪些数据、如何发送有效载荷以及如何将程序复位到新固件