This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:‑之前的编程—传入检查验证

Guru**** 2902740 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R2, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1597067/cc2340r2-pre-programming-incoming-inspection-verification

器件型号: CC2340R2
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的团队:

‑发送了 TI CC2340R2 器件用于预 μ s 编程、并需要您指导如何在入厂检查 (IQC) 期间有效验证固件是否已正确编程。

您能否分享推荐的验证流程和工具?  

 

 

提前感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们。 有几种方法可以验证闪存是否成功。 验证器件功能(检查自定义应用程序是否正常工作)是一种检查此情况的好方法。 您还能够使用 uniflash 进行闪存验证。 单闪存中的闪存操作本身也会在刷写后提供成功或失败的消息。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我是否 可以询问 TI UniFlash 9.3.0 可以将编程映像与目标闪存内容进行比较并验证 情况下的首次编程 该设备?
    如果是、请建议执行此仅验证流程的建议步骤。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您可以读取器件的闪存、而无需在同一会话中刷写器件。 您可以在 uniflash 中使用内存浏览器来测试这一点吗?

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    明白。  我建议客户 在 uniflash 中使用存储器浏览器。

    谢谢。