This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:如何使用一个 CS 过程减少时间

Guru**** 2768815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1597030/cc2745r10-q1-how-to-decrease-the-time-with-one-cs-procedure

器件型号: CC2745R10-Q1

您好、TI  

   现在、我们使用 TI CC2745R10 EVM 评估 CS 功能。  我们发现一个 CS 过程到输出距离的时间约为 600ms。 我们使用 SDK 中的 pyton 脚本进行测试、并设置 1000 个循环计数。 完成 CS 测试后、我们发现每次输出距离约为 600ms。  

  是否有任何方法可以减少一个 CS 过程输出距离的时间。  您能给我一些建议吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 版本为 9.14.0.39  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chen、  

    您可以通过更改某些配置来减少每次采样的时间。  

    1.可以减少信道探测过程中的步骤数。 请按照此 E2E 主题上的说明进行操作。  

    2.如果您尚未切换至 2x1、1x2 或 1x1 天线配置、则可以切换至该配置。  

    3.您可以启用 CS 过程重复。 这是在 CS 参数中完成的。 若要在 python 脚本中执行此操作、需要进行一些更改。 我在下面附加了我的 python 脚本、它可以进行 CS 重复。 要启用 CS 过程重复、请使用 cs_set_procedure_params_repeat。 对于不确定范围、请设置  MAX_Procedure_COUNT  到 0(请注意,我附加的脚本不适用于此选项)。 要配置过程之间的连接事件数量、您可以配置  min/max_procedure_interval 。 我将其设置为 8。  

    e2e.ti.com/.../ble_5F00_device_5F00_car_5F00_node_5F00_with_5F00_distance.py

    如果这对 python 评估有帮助、请告诉我。 请注意、由于器件和 python 脚本之间的通信、python 演示速度会较慢。  

    谢谢、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac  

        现在、我们将天线配置为 1x1、将阶跃更改为 25、并启用 CS 过程重复。 但是、与 CS 过程之间的距离输出时间仍然大于 500ms。  您能否告诉我们 测试的一个距离输出的最短时间。  我们预计在每个 cs 程序中、一个距离输出的时间小于 100ms。 如何处理该计时对象? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chen、

    您的连接间隔是多久? 如前所述、python 演示将增加 CS 过程之间的延迟。 为了实现更低延迟、需要在嵌入式应用中启用信道探测。 python 演示用于初始验证。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Connection inverval 为 30ms。  我们还在嵌入式应用中实现 CS。 但延迟仍然大于 500ms。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac

       重新确认 已设置的参数。  我们 设置  min/max_procedure_interval 等于 8、连接反转为 25ms。  延迟现在约为 250ms。  如果我们尝试 将步骤更改为 50 或 40、则有许多无效距离输出。 此外、如果将 min/max_procedure_interval 设置为 小于 8、则也是如此。 距离输出也有许多无效值。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chen、  

    很高兴看到您这边的延迟降低了!

    我已经使用了  min/max_procedure_interval  之间、连接间隔为 30ms、没有出现任何问题。 但是、我在更改步骤计数后没有对此进行测试。 您能给我一个无效值数量的估计百分比吗?  

    您是否也可以向我发送您的信道地图? 您是否使用的通道图与我链接的 E2E 主题中使用的通道图相同? 请告诉我。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac  

        无效值的百分比为 4%。  我们使用的通道映射为{0xFC、0xff、0x7f、0xFC、0x00、0x00、0x00、0x00、0xff、0xff、0x1f}

      您能帮助弄清楚 以下 问题吗  

        可以设置的最小/max_procedure_interval 值。  最小值是否为 6?

        2.如果我们将 min/max_procedure 设置为 8。 这是否意味着启用重复时、一个 CS 程序时间将大于 8*ConnInverval。
        3.是否可以  减小    minSubEventLE/maxSubEventlen 的值   
        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chen、  

    有关信道映射、请查看蓝牙规范第 7.8.137 节第 4 卷、E 部分。 CS 配置部分将概述哪些通道可在通道映射中使用、哪些通道不能使用。 此外、您要在什么环境中进行测试?  

    1. 6 是我设置的最小/max_procedure_interval。 我没有低于此值的测试。  

    2.如果 min/max_procedure_interval 为 8、这意味着每个过程将在最后一个过程之后启动 8 个连接事件。 是的、每个过程将有 8 个连接间隔。 也就是说、两者之间的 8 个连接事件也负责数据传输、因此不要在数据传输完成后计数 8 个事件。  

    3.你可以。 但请注意、这可能会导致 CS 过程拆分为多个连接事件。  

    谢谢、  

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Issac

       然后将 min/max_procedure_intval 设置为 8。  启用 cs 过程时、我们 在函数 CarNode_handleCsSubeventResultsEvtConnEvt 中打印出 pSubeventResultsContEvt->abortReason 。 和  函数 CarNode_handleCsSubEventResultsEvt 中的 pSubEventResultsEvt->abortReason。  我们注意到  中止原因值不是 0x00、很多值是 0x03 或其他值。  

        0x03 的中止原因值表示 CS_ABORT_INTERNATE_PASSIVED。   我们以为 这是不正常的。  您能观察一下这个值、看看是否有同样的问题吗?