This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:SDK/HID/MAX 地址中的应用程序问题

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1590640/cc2340r5-q1-application-problem-in-sdk-hid-max-address

器件型号: CC2340R5-Q1
主题中讨论的其他器件: CC2340R5

你好、团队

我的客户钢配合存在一些问题:

钢铁将军(一家中国电子公司)有一个名为“长江“的项目、需要 CC2340R5 芯片。 需要将 CC2340R5 用作 BLE 蓝牙从设备、通过 HID 协议连接到移动应用并通过串行端口与 MCU 进行通信。 由于我不熟悉该芯片、因此我有以下问题:

1.根据上述要求、您会推荐哪个 SDK 版本? 哪种操作系统 (TIrtos 或 FreeRTOS) 更合适、更可靠? 哪个示例代码更易于用于开发?

2.它是否支持 HID 协议? 我可以参考任何示例代码吗?

3.芯片的 MAX 地址是否已指定,是否可以保证其唯一性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、


    您能帮助我了解这是汽车用例还是非汽车用例吗?

    1) 可在 TI.com 上找到该 SDK: SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK 软件开发套件 (SDK)| TI.com

    2) 我们对 HID 有一些支持、但不确定它是否在 CC2340 上。 多余内容。

    3) 是的,它是在生产线上分配的。 TI 为我们的器件拥有大量的 IEEE 地址空间。

    请告知我们、这是汽车用例还是非汽车用例、我们可以将其提供给合适的团队。

    Eshaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (1) 这是一个汽车 用例、具体而言、它用于电动摩托车。

    (2) 如果确认 CC2340 不支持 HID、请及时通知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我有一个新问题。

    我使用了 以下例程:

    simplelink_cc2340r5_SDK\simplelink_lowpower_f3_SDK_9_14_00_39\examples\rtos\LP_EM_CC2340R5\bul\basic_ble

    宏定义在哪里定义、可以修改吗? 例如、我要将“peripheral_CFG"设置“设置为 1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pengchao、

    请查看 Sysconfg 文件以修改工程宏和初始化。 谢谢你。

    Eshaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否完成了对该芯片的检查? 如果它支持 HID 协议、您能提供一些例程或教程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pengchao、  

    如果您想查看器件是否支持 HID、请浏览 CC2340R53 产品页面和 TRM 中支持的功能。  

    CC2340R53 不支持 HID 协议、但可以与支持 HID 协议的器件一起使用。 据我的理解、这些器件使用 SPI、UART 或 I2C 在 CC2340R53 和 HID 芯片之间进行通信。  

    谢谢、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Isaac

    CC2340R53 不支持 HID 协议、但可以与支持 HID 协议的器件一起使用。 [/报价]

    是否可以通过后续软件支持 HID、或者 HID 是否永远不受支持?

       以下是与 HID 相关的功能要求。 请帮助我确认此芯片 CC2340R5 是否符合要求

    HID 配对过程:  

    1. 下级计算机判断,如果手机的 Mac 没有与设备匹配,并且没有达到匹配的上限,它将启动匹配。  
    2. 当下部计算机判断需要启动匹配时、会向应用发送一条消息。  
    3. Android(iOS 在此不做任何操作)-收到消息后、应用程序将启动 HID 安全配对请求。  
    4. 当移动电话收到请求时、将弹出配对窗口、您可以选择是否配对。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、  

    HID 协议可以在软件中实现。 这在 CC2340R5 上可以实现、TI 之前已经做到了。 我会看看是否可以找到一个示例与您分享。  

    我不熟悉 HID 配对过程。 必须实现 HID 配对过程、因为我们没有已经实现的软件功能。  

    谢谢、
    Isaac