This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:具有信道探测功能的 Startin Zephyr 项目

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1601930/cc2340r5-startin-zephyr-project-w-channel-sounding

器件型号: CC2340R5

您好、

我将 负责一个使用 CC2340R5 作为 CS 反射器的新工程、主要是使用 Zephyr。  

我的问题是,如果在 TexasInstruments repo 中有一个比 Zephyrs git 的官方版本更好/更最新的版本? (因为 CS 是相当新的)或者也许是 Zephyr 上的一个。
基本上 — 哪个版本最适合我?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们。 目前、我们的 Zephyr 实施不支持信道探测。 我们在基于 FreeRTOS 运行的 CC23XX 和 CC27XX 系列器件的 SimpleLink 低功耗 F3 SDK 中提供了对通道探测的官方支持。

    此致、

    1 月