This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODAEM:无法指导蓝牙地址

Guru**** 2903470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1595052/cc2564modaem-bluetooth-address-cannot-be-discivered

器件型号: CC2564MODAEM

我正在使用 CC2564x 来运行蓝牙通信、蓝牙通信有一段时间运行正常、但经过一段时间后、蓝牙地址突然无法发现。 Im 已在一般情况下设置发现模式、但仍无法发现。 我尝试在服务器设备上运行固件、问题仅出现在几个设备上、我发送日志记录、我记录它似乎随机数未生成:

93  16:30:37.382 +0:00:17.058  ORCA 平台   
94  16:30 :37.382 +0:00:17.058  进程类型:标称值   
95  16:30:37.382 +0:00:17.058  芯片修订版:7.   
96  16:30 :37.382 +0:00:17.058  检测到时钟= 26000000Hz   
97  16:30:37.382 +0:00:17.058  参考时钟= 26000000Hz   
98  16:30:37.382 +0:00:17.058  XTAL 唤醒模式 被禁用   
99  16:30:37.382 +0:00:17.058  参考时钟对 PLL 有效   
100  16:30:37.382 +0:00:17.058  PLL 时钟输出正常   
101  16:30:37.382 +0:00:17.058  PLL 时钟输出= 40000000Hz   
102  16:30 :37.382 +0:00:17.058  时钟工作模式:PLL 模式   
103  16:30 :37.382 +0:00:17.058  ARM 时钟= 40000000Hz、慢速时钟:外部   
104  16:30:37.382 +0:00:17.058  OCP 时钟= 8000000Hz   
105  16:30:37.382 +0:00:17.058  UART HCI 波特率= 115200   
106  16:30 :37.382 +0:00:17.058  lm_lc_get_local_features   
107  16:30 :37.382 +0:00:17.058  lm_lc_set_brcst_retran   
108  16:30:37.382 +0:00:17.058  I2C 不存在!   
109  16:30:37.382 +0:00:17.058  lm_lc_get_local_BD_addr   
110  16:30:37.382 +0:00:17.058  软件版本–12.0.26   
111  16:30 :37.382 +0:00:17.058  停用计时器:初始化   
112  16:30:37.382 +0:00:17.058  lm_LC_RF_periodic_calibration   
113  16:30:37.382 +0:00:17.058  已启动校准。 Vector=0x1、0x0   
114  16:30 :37.382 +0:00:17.058  PHY FW 版本 3.27   
115  16:30:37.382 +0:00:17.058  随机 0x0 0x0 0x0   
116  16:30:37.383 +0:00:17.059  随机 0x0 0x0   
117  16:30:37.383 +0:00:17.059  随机 0x0 0x0 0x0   
118  16:30:37.383 +0:00:17.059  随机 0x0 0x0 0x0   
119  16:30:37.383 +0:00:17.059  随机 0x0 0x0   
120  16:30 :37.383 +0:00:17.059  lm_lc_generate_rand   
121  16:30 :37.383 +0:00:17.059  lm_lc_generate_rand   
122  16:30 :37.383 +0:00:17.059  接收到同步事件完成、模块 RF_CALIBRATION、msi 0   
123  16:30:37.383 +0:00:17.059  lm_lc_generate_rand   
124  16:30 :37.383 +0:00:17.059  lm_lc_generate_rand