This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:[BLE 6.0 CS DKC]*SDK 版本:9.14.00.41 如何在一个 CC2340R53 和两个 CC2745 之间实现交替范围

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1600978/cc2745r10-q1-ble-6-0-cs-dkc-sdk-version-9-14-00-41how-to-achieve-alternating-ranging-between-one-cc2340r53-and-two-cc2745s

器件型号: CC2745R10-Q1

TI、您好:

目前、有必要开发一个由一个 CC2340 和两个 CC2745 依次执行测距的功能。 SDK 9.14.00.41 是否支持 CS 切换功能? 如果是、如何测试这些功能?

谢谢

James

2025.12.23

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、  

    目前有一种方法可以实现这一目标、将来也会启用这种方法。  

    CC27xx 器件是否通过有线通信连接?  

    目前、必须通过保存 CC2340R53 上两个 CC2745 器件的 CS 配置来执行此操作。 然后、您需要确定如何替代 CC27xx 器件的各种器件。 CC2340R53 器件可能能够同时处理两个器件的信道探测、但我尚未验证这一点。  

    我建议同步 CC27xx 器件、以便在一个器件上启用 CS、在另一个器件上禁用。 这将确保您一次使用一个器件进行测距。 您必须在 CC2340R53 上实现逻辑、以便在启动 CS 时为每个 CC27xx 选择正确的 CS 配置。  

    目前、CS 移交功能正在进行优化、目前不起作用。 该功能将在未来的 SDK 中提供。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac:

    感谢您的及时回复。

    1.是的,我可以使用 CAN 传输消息。

    2.我测试了你今天提到的方法。 我将两个 CC2745 器件连接到 CC2340、然后交替执行 CS 测距。 但是、我发现只有一个 CC2745 才能使用 CC2340 传导 CS、因为 CC2340 仅在器件位于手柄 0 时执行 CS、而不是在器件位于手柄 1 时执行 CS。 您知道我如何控制 CC2340 以使用不同的器件执行 CS 测距吗?

    谢谢

    James

    2025.12.24

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、  

    是的、您需要配置 CC2340R53 以在两个把手之间切换。 CC2340R53 也仅存储一个 CS 配置。 您需要修改工程来存储两个 CC2745R10-Q1 器件的两种 CS 配置。  

    谢谢、  

    Isaac