This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:LP-EM-CC2340R5 EVK - hci0 节点打开问题

Guru**** 2765985 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC2340R5, CC2340R5, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1602906/lp-em-cc2340r5-lp-em-cc2340r5-evk---hci0-node-up-issue

器件型号: LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件: CC2340R5UNIFLASH

你(们)好  
我正在使用 Linux 系统检查 LP-EM-CC2340R5 EVK。 EVK 使用 XDS110 调试器与 Linux 系统连接。 我已使用 host_test_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang.out 文件刷写了 EVK、该文件是从 CCS 工具编译并使用 UniFlash 进行刷写的。   

刷写之后 host_test_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang.out EVK 中的文件能够查看到 hci0 节点的 MAC 地址、但无法使用 hciconfig hci0 up 或 bluetoothctl 命令来启动器件。

观察 Linux 系统中的以下错误  

root@LPT424:~$sudo hciconfig hci0 up
无法初始化设备 hci0:未实现函数 (38)
 

root@LPT424:~$sudo dmesg  
[2167.563837]蓝牙:hci0:意外 cc 0x203b 长度:1 < 2
[ 2167.563933]蓝牙:hci0:操作码 0x203b 失败:–38
[2179.407789] debugfs:目录“hci0"中“中的文件“ut_mode"已“已存在!
[ 2179.466747]蓝牙:hci0:意外 cc 0x203b 长度:1 < 2.
[ 2179.466861]蓝牙:hci0:操作码 0x203b 失败:–38
 

我们如何启动 hci0 节点并进一步测试