This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:确认 CC2340R5 SimpleLink BLE 栈的正确 QDID

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1602867/cc2340r5-confirmation-of-correct-qdid-for-cc2340r5-simplelink-ble-stack

器件型号: CC2340R5

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我们正在基于 CC2340R5 开发一款产品、并计划获得该产品的低功耗蓝牙认证。
对于蓝牙协议栈、我们使用以下 SDK 中包含的 TI SimpleLinkTM 低功耗 BluetoothRegistered软件栈:

  • SDK 版本:  simplelink_lowpower_f3_SDK_8_40_00_61

在 Bluetooth SIG 网站上、我们发现了多种与 CC23xx/CC2340R 器件相关的合格设计。
具体而言、我们目前知道以下 QDID 或 DN:

  1. QDID/DN:201833

    • 设计名称:适用于 CC2340R 器件系列的 SimpleLinkTm 低功耗 BluetoothRegistered软件栈
  2. QDID/DN:Q344718

    • (也列为适用于 CC23xx/CC2340R 器件的 SimpleLink BLE 设计)

我们还听说(可能已过时)、过去 Bluetooth SIG 网站上 CC2340R5 的 QDID 编号存在问题。
为避免在通过我们的 BQTF 进行鉴定期间遇到任何问题、我们想直接与 TI 确认以下几点:

  1. 基于的产品  CC2340R5  使用了  SDK simplelink_lowpower_f3_SDK_8_40_00_61 中的 SimpleLink BLE 栈 ,我们应该正确地将哪种合格设计 (QDID/DN) 重新用作蓝牙认证的内含设计?

    • 是  Q344718  为该 SDK 和器件提供正确和推荐的 QDID?
    • 仍然应该使用  201833  在任何情况下、还是它已经被新设计所取代?
  2. 我们是否应该了解有关 Bluetooth SIG 网站 CC2340R5 的 QDID/Qualified Design 信息的任何已知更正、变更或弃用?

  3. 总之、请您明确说明  正确的 QDID/DN  使用鉴定基于 CC2340R5 的产品时我们应该参考的参考  simplelink_lowpower_f3_SDK_8_40_00_61

我们计划将确认的 QDID 与 BQTF (DT&C) 结合使用来执行必要的测试、并在 ARKRAY 名下完成最终产品鉴定。
因此、非常感谢您为我们的配置提供的有关正确 QDID 的指导。

非常感谢您的支持、我们期待您的答复。

此致、

土屋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tsuchiya、

    感谢您联系我们! 我相信您的问题的答案将取决于产品支持的功能。 您是否查看过我们有关 如何认证您的 Buetooth 产品 的应用手册? 我相信您要查找的所有信息都在其中!

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Tarek D