This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:如何完全停止内部时钟

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1601535/cc2642r-how-to-stop-internal-clock-fully

器件型号: CC2642R
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

我们使用 CC2642R1 芯片 进行 BLE 用途。 我们希望完全关闭内部时钟并仅使用外部时钟、是否可以? 如果是、请告诉我我们如何使用。

我尝试了使用 CAPP 阵列的 xOSC、但当我移除外部晶体和电容器时、也能毫无故障地获得结果。 我认为它会自动移位内部时钟、因此请告诉我如何停止内部时钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyani:

    假设已在 SysConfig 器件配置中选择 LF XOSC 作为 LF 时钟源、那么 电源 TI 驱动程序仍可能能够 在器件初始化期间检测到是否存在外部晶体并将 LF 时钟设置为 RCOSC。  有关 在 LF 源之间进行选择的更多详细信息、您可以参阅 TRM 中有关时钟丢失检测的第 7.7.1.1 节和 driverlib osc.c API 说明。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请验证配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是适合您所需操作的正确配置。  由于 无法完全停止内部 LF RCOSC、因此您可以考虑 在应用中使用 OSCClockSourceGet (OSC_SRC_CLK_LF)、并且如果 返回 OSC_RCOSC_LF、则您就知道在启动时切换到 XOSC_LF 存在问题、并且可以确定需要采取哪些进一步的操作(无限 while 循环,用户通知等)。

    此致、
    Ryan