This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755P10:CC2755 I2S 接口功能 — 从模式和放大器;数据输入确认

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1603199/cc2755p10-cc2755-i2s-interface-capability---slave-mode-data-input-confirmation

器件型号: CC2755P10
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的团队:  

我的客户目前正在评估 CC2755 无线音频应用。  

他想确认其 I2S 接口的功能 从模式  时间。  

系统架构:
在该设计中、外部 DSP (TI AM62D) 充当 I2S 主器件(生成 BCLK 和 WCLK)、CC2755 用于从 DSP 接收音频数据。  

我们的具体问题:

  1. CC2755 I2S 接口是否可配置为  从器件  器件? (即从外部源接收 BCLK 和 WCLK)

  2. 在从模式下、它是否支持  数据输入 (RX)  接收 PCM 数据的操作?

  3. 中是否有任何特定限制或建议设置  其中概述了 SysConfig  (SimpleLink SDK) 的文档?

您能否确认是否支持此拓扑并向我们提供 SDK 中的任何相关驱动程序示例?  

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2755 I2S 接口确实可以作为目标(或从器件)器件进行控制。

    您可以在最新 F3 SDK 中提供的“i2secho"示“示例中了解 I2S 是如何配置的。 在 echologThread 函数中、我们创建一个 i2sParams 结构、并通过 I2S_Params_init 函数给出默认值。 I2S 参数角色的默认值为控制器(或主器件)。 若要更改角色、您可以将 i2sParams 结构的 moduleRole 字段设置为 I2S_TARGET 。 有关 I2S 驱动器和接口的更多信息、请参阅 用户指南 和 技术参考手册

    对于 I2S 接口将接收 BCLK 和 WCLK 的引脚、可以在“串行接口> I2S_“部分中直接通过 SysConfig 进行配置。

    请注意、此处 BCLK 称为 SCK、而 WCLK 在 SysConfig 中称为 WS。  

    至于数据输入操作、在目标模式下肯定可以通过 I2S_startRead 接收数据。 这包括 PCM 数据。

    此致、
    Lea