This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:连接间隔和信道探测间隔之间的关系

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1601693/cc2745r10-q1-relationship-between-connection-interval-and-channel-sounding-interval

器件型号: CC2745R10-Q1

您好、TI  


 我想知道、当蓝牙连接间隔设置为 30ms 时、一个信道探测间隔内包含多少个连接间隔?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    这取决于您是使用 CS 重复还是手动启动每个 CS 过程。  

    如果手动启动每个 CS 过程、则 CS 请求、CS 响应和 CS 指示将使用三个连接间隔。 然后、对于 TI 默认为 TI、CS 过程将采用一个连接间隔。 数据传输将需要 2-4 个连接间隔。 如果要手动启动 CS 过程、则连接间隔的数量将由您决定。 请注意、您将花 3 个连接间隔来设置 CS 过程。  

    如果重复使用 CS、则 min/max_procedure_interval 将决定每个 CS 过程之间的连接事件量。 此值乘以连接间隔将是启动 CS 过程之间的时间。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac

    我遇到的问题是:为什么我在更改连接间隔后遇到 CS 故障?