This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:是否需要 CC2340RD 倒置 F 型天线调优 — 是否需要直流阻断电容器? 如何选择价值?

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1600440/cc2340r5-cc2340rd-inverted-f-antenna-tuning-dc-blocking-capacitor-needed-how-to-choose-value

器件型号: CC2340R5

您好:

我正在设计一个 CC2340RD MCU 板 并使用 倒置 F 型天线 任何其他噪声项。 我一直在使用调谐天线 NanoVNA 、下面是我的设置:

  • 天线馈点匹配网络 调优到 2.4GHz  、~50 欧姆。

  • 还有一条 MCU RF 引脚附近的匹配网络 和参考设计一样。

我的问题:

  1. 我需要一个 直流阻断电容器 天线/匹配网络之间有什么区别?

  2. 如果是、 我应该如何选择值 ? 它是否应该是一个小型 pF 范围电容器、或者 在 2.4GHz 下针对 50 Ω 进行计算 ?

  3. 考虑到两个匹配网络、直流阻断电容应该位于 MCU 侧、或者如果 CC2340 RF 引脚在内部进行直流隔离、是否有必要?

我想确保射频前端是什么 直流隔离 同时保持调谐阻抗。

提前感谢您提供任何建议或设计参考!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shathira:

    请在下方查看我对您问题的回答:

    1) 是的,除非天线的匹配网络,否则您需要直流阻断电容器,因为倒置 F 型天线将发生直流对地短路。 根据我们的参考设计 (https://www.ti.com/tool/LP-EM-CC2340R5)、我们建议使用 15pF 0201 直流阻断电容器。 请使用此值作为直流阻断电容器。

    2) 请参阅上文、使用 15pF 0201 直流阻断电容器。  

    3) 我们没有一个内部直流阻断电容器,如果 您选择的天线匹配有一个串联电容器,那么 15pF 电容器可以移除,但在您知道这一点之前,您需要一个阻断电容器。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rizwan:
    感谢您的答复。 我正在从头开始学习天线调优、因此能否知道如何使用直流阻断电容器? 因为我想更好地理解这一点。

    是否在进行一些计算后选择该电容值、然后根据电容值调整 MCU 匹配网络。 会导致射频线路的阻抗随此 Cap 的值发生变化。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shathira:

    直流阻断电容器取决于封装的尺寸以及值。 对于 2.4GHz 和 0201、根据我们的参考设计、直流块应该为 15pF 并可安全使用。 当您使用较大的软件包时、该值可能会减小。 0402 更接近 12pF。 当天线匹配不包括直流阻断电容器时、请按照我们参考设计中的方法使用 π 型网络匹配。

    谢谢、

    Riz