This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:CTE 进行扩展广播

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1604399/cc1352r-cte-in-extended-advertisement

器件型号: CC1352R

我正在使用 即 RTLS_Responder 上的示例工程 CC1352R 。 通过此工程、我可以在中观察 CTE 信息 定期广播 。 但是、我的要求是在中获取 CTE 信息 扩展广播包 。 请参阅随附的 NRF 监听器 详细信息的屏幕截图。

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    蓝牙 5.3 核心规范 第 6 卷、第 B 部分、§2.3 节指定了 允许将哪些 PDU 附加到 CTE 中。 特别是、从所有广播 PDU 中、只允许来自定期广播 (AUX_SYNC_IND) 的 PDU 在其扩展标头标志中包含 CTE 信息字段。 对于扩展广播 PDU (ADV_EXT_IND)、CTE 信息字段标记为“保留以供将来使用“、不应用于传输 CTE 信息和 CTE。


    由于 CTE 只应根据蓝牙 5.3 规范用于定期广播包中、因此我们不支持将 CTE 添加到扩展广播 PDU 中。

    此致、
    Lea