This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755R10:CC2755 是否支持 Bluez?

Guru**** 2893220 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2755P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1604815/cc2755r10-could-cc2755-support-bluez

器件型号: CC2755R10
Thread: CC2755P10 中讨论的其他器件

您好的团队、

我的客户正在评估 CC2755。 他们想明确 CC2755 FW 是否可以在采用 Linux 5.15(或更高版本)内核 (OpenWRT) 的主机处理器上支持 Bluez?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定是否完全了解该用例或客户。 他们是否计划将 Bluez 用作 Linux 的蓝牙主机、并将 CC2755 用作蓝牙的仅控制器芯片?

    此致、
    Lea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lea:

    我认为是这样。 但我想让客户回复、以免出错。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 CC2755 作为收发器、主机 CPU 可以 通过 HCI 命令与 CC2755 通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、CC2755P10 可以支持仅控制器构建并仅通过 HCI 命令用作控制器。 您可以在下的 SDK 中看到一个这样的示例  C:\ti\simplelink_lowpower_f3_SDK_9_14_00_41\examples\rtos\LP_EM_CC2755P10\ble\ble_controller。

    此致、
    Lea