This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:VDDR 电压电平和脉冲持续时间的欠压阈值

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1603550/cc2640-brown-out-threshold-of-vddr-voltage-level-and-pulse-duration

器件型号: CC2640

尊敬的专家:

我们收到客户的查询:

我们想请求您确认器件 CC2640 的 VDDR 电压电平的欠压阈值和脉冲持续时间(下降或上升压摆率)。

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    VDDS 欠压约为 1.77V。

    电源压摆率位于数据表第 5.25 节 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2640.pdf 中

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请确认 VDDR 电压电平和脉冲持续时间(而非 VDDS)的欠压阈值。

    谢谢你。

    此致、
    阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDDR 由内部 DC/DC 转换器或 GLDO 供电、而 GLDO 又由 VDDS 供电。

    因此、VDDR 取决于 VDDS 的稳定性。

    但是、在使用外部稳压器模式时、VDDR 可低至 1.65V。  
    有关各种电源配置、请参阅用户指南和以下内容: https://www.ti.com/lit/swra640

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 FI。

    客户回复:
    我们遇到了 VDDR_LOSS 问题、并且 VDDS 足够稳定、因此在实际上采用直流/直流转换器时、有一个关于 VDDR 的欠压电压值和压摆率的问题。

    此致、
    阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否可以提供 VDDR 图来显示它何时丢失以及 VDDS 的行为?

    还分享设计原理图。

    谢谢