This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL18XX-REPORTS:主 MCU 中的 WL1871 硬故障异常

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1604617/wl18xx-reports-wl1871-hard-fault-exception-in-main-mcu

器件型号:WL18XX-REPORTS

我们的系统是一个采用 WL1871(封装为 Jorjin WG7871-BN)的工业物联网网关。 截至 2024 年 12 月、现场部署的一些网关开始经历 HCI 超时、无法通过芯片复位进行恢复。  

在捕获 BT FW 日志、网关上的 HCI 转储以及使用嗅探器捕获空中流量的迹线的同时、我们能够在实验室中重现此问题。 配置 BT 芯片后、开始 LE 扫描。 扫描过程中会报告一些器件、但随后:

7626656 11/13/25 17:07:30.486  –0:00:24.421 调用 OSA_BUF_Exception 的代码为:65535 - OSA_BUF_ERROR_CORRDTED

...

7626736 11/13/25 17:07:30.516 –0:00:24.391. 错误:主 MCU 中出现硬故障异常。 详情如下:* *********************************************  

HCI_dump_BT_FW_Sniff_111325.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凸起此螺纹。 您也会看到同样的问题。 白名单似乎有帮助,但不是我们的应用程序理想的解决方案。 希望 TI 给予答复。