This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:用于测试目的的光学天线设计

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1606938/cc2651r3sipa-optinal-antenna-design-for-test-purpose

器件型号: CC2651R3SIPA

您好团队:  

我的客户希望在设计 PCB 时可以选择使用内部和外部天线:  

目前、我们对使用内部天线没有信心、因此我们希望在内部和外部都设置配置。

您能否建议如何路由 INT_ANT 以同时具有这两个选项。 我不确定使用外部天线时 INT_ANT 是否可以保持悬空、或者必须连接到 GND。  

 

谢谢  
1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    该参考设计已经具有内部和外部两种选项。 用外部天线更换 U.FL 连接器、然后安装 C14。 否则、为内部天线安装 C15。

    此致、

    按钮