This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:CC2745R10-Q1:[BLE 6.0 CS DKC]*SDK 版本:9.14.00.41 如何实现 CC2745R10-Q1 和 CC2340R53 信道探测范围?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1597701/cc2745r10-q1-cc2745r10-q1-ble-6-0-cs-dkc-sdk-version-9-14-00-41-how-to-achieve-cc2745r10-q1-and-cc2340r53-channel-sounding-ranging

器件型号: CC2745R10-Q1

我们在 Python 演示中使用 CC2745R10-Q1 作为 CarNode、使用 CC2340R53 作为 KeyNode 来测试 CS、但无法获得距离值。如何在 SDK9.14.10.41 上实现 CC2745R10-Q1 和 CC2340R53 通道探测范围? 如何设置信道探测和测距的参数? 以下配置是否正确? 谢谢你

结果:

模式 2 无距离:

image.png

模式 3 无距离:

image.png

SYSCFG:

image.png

 

image.png

image.png

 

谢谢

Burt

2025.12.12

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    首先、过程参数中的 Preferred_peer_tanenna 变量为什么? 如果您使用 2x2 天线配置、应将其设置为 0b0011。  

    其次、您是否使用 CC2340R53 LaunchPad? 如果是、则需要以不同的方式配置 RCL PBEGPO2 和 PBEGPO3 PinMux。 这些引脚应设置为 PBEGPO2 和 DIO21 PBEGPO3 的 DIO7。  

    如果这对我有帮助、请告诉我。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac:

    感谢您的及时回复。

    1.是的、我使用的是双天线、 preferred_peer_antenna 参数也设置为 0b0011

    是的、我们使用 CC2340R53 LaunchPad。 我已经配置了引脚  PBEGPO2  AS  DIO7 和插针  PBEGPO3  AS  DIO21

    测试后、我们仍然没有获得的测距数据  信道探测 .我可以询问您的测试数据是否正常? 您能提供的参数吗  CC2340R53  供我们参考?

    谢谢

    Burt

    2025.12.13

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Burt、  

    不、这不是正常现象。 我之前已在 CC2340R53-Q1 反射器/外设/RAS 服务器上测试 CC2745R10-Q1 发起器/中央/RAS 客户端并观察到距离结果。 此外、我已经使用 L2CAP 而非 RAS 进行了测试、测试结果相同。  

    您可以尝试在没有扩展调试结果的情况下运行演示吗? 我尚未进行测试、但明天将进行测试、看看我是否观察到与您相同的输出。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Burt、  

    您是否可以尝试禁用 RAS 并使用 L2CAP? 如果可以、请告诉我。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Isaac、

    我已禁用 cc2340r53 的测距服务器和 cc2745r10-Q1 到 SYSCFG 的测距客户端。 是否可以将此设置视为使用 L2CAP 传输?

    根据上述设置、启用 CC2340R53 和 CC2745R10-Q1 的双天线不会输出距离数据。

    谢谢、

    Burt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Burt、  

    我将在下面总结您的发现:  

    1.使用 CC27xx 作为具有扩展调试结果的启动器/中央/RAS 客户端会显示具有 2x2 天线配置的无效输出。  

    2.在相同的配置下,但没有扩展调试结果和 1x1 天线配置,您可以观察到有效距离输出。  

    3.将 L2CAP 与 2x2 配合使用时、观察不到扩展的调试输出。 您是否也不会观察常规距离输出?  

    放假后我又回到办公室、能够使用 CC27xx Init/Central/Ras Client 和 CC2340R53 Ref/Peripheral/Ras Server 测试 CS、并观察到问题。 我看到距离输出可能是 5%的时间。 我正在进行更多调试、并将向团队更新问题。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Isaac、

    在启用 L2CAP 的 2x2 天线配置中、不仅没有观察到扩展调试输出、也没有检测到常规距离输出。

    2.您能否告知解决此问题的预期时间表? 之前 SDK 版本的测试结果不是很好。与之前的版本相比、这个 SDK 是否有任何改进?

    3.我们使用 CC2340R53 LaunchPad。 我已将引脚 PBEGPO2 配置为 DIO7、引脚 PBEGPO3 配置为 DIO21。 DIO7 应该控制 RF2 和 RF3、但它实际上控制 RF2 和 RF4。

    谢谢、

    Burt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我不理解输出参数的含义:
    距离:456(单位? 厘米? 还是 mm?)
    质量:770(? 好还是坏?)
    信心:100(? 好还是坏?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hieu、  

    如需将来参考、请附加单个 CS 过程输出或包含 CS 过程的文件。  

    距离以厘米 (cm) 为单位。 质量值越低、整体信号质量越高。 置信度只有两个输出:100 和 0。 100 表示良好、0 表示不良。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Isaac、

    “质量“的范围是多少?