This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:CC2745 交付异常

Guru**** 2928700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1603817/cc2745r10-q1-cc2745-handover-abnormal

器件型号: CC2745R10-Q1

您好 TI、

在 simplelink_lowpower_f3_SDK_9_14_00_39 SDK car_node 演示中调试通道探测+切换功能时、我遇到了以下问题:

1.将移动电话连接至 CC2745 时、在不执行信道探测测距的情况下、服务节点将执行切换、候选节点将成功连接至移动电话(切换数据大小为 268 字节)。

2.手机连接至 CC2745、然后启动信道探测测距功能。 获取距离后、服务节点将执行移交功能、候选节点将崩溃(移交数据大小为 1128 字节)。

3. CCS 调试调用堆栈如下图所示:

img_v3_02tn_ff9b9fe3-2b32-46be-84a2-9cb03316783g.jpg

img_v3_02tn_ea13521c-2382-4b9f-bfd8-20e192b1de4g.jpg

4.由于我们无法在 HANDUSH_Cn.c 中看到代码、因此我们无法继续调查崩溃的原因。 请帮助我们解决这个问题、谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weifeng:

    我们有人在研究它,请允许一个星期,我们会回来给你。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、此问题的处理进度如何? 我想通过电子邮件进行跟踪。 您的电子邮件地址是【此处为电子邮件地址】吗? 我还向 TI 的 FAE (Island、Wei) 发送了有关此问题的电子邮件、我想通过此电子邮件联系您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weifeng:

    FAE 将直接联系并添加我或汽车团队的其他人、并在我们之间设置一个电子邮件主题来跟踪问题。 谢谢!

    Eshaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weifeng:

    您必须在开始切换之前初始化信道探测。 目前、这是避免出现问题的唯一方法。 谢谢你。

    Eshaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Eshaan Tibrewala、

    我将在 ServingNode 上执行信道探测测距。 成功测距后、我开始向应聘者节点移交工作。

    在候选节点上执行移交之前、我已经调用了`ChannelSounding_start`并将其初始化。

    在移交之前初始化信道探测意味着什么? 执行了哪些特定操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weifeng:  

    初始化信道探测后、当前执行连接切换时出现问题。 为避免发送额外的 860 字节并且连接切换失败、您需要在执行连接切换之前取消初始化信道探测。 我们目前正在努力解决该问题。  

    此外、您还需要编辑 Key Node 示例工程以启用多个 CS 配置。 默认情况下、Key Node 项目仅使用一种 CS 配置。 如果要使用服务节点执行 CS、然后执行候选节点、则需要执行此操作。  

    当 CS 移交的问题得到解决后、您无需在关键节点项目上创建多个 CS 配置。 移交将在服务节点和候选节点之间传输 CS 配置。  

    其流程如下所示:取消初始化信道探测->开始 SN 连接切换->向 CN 移交连接->在 CN 上重新启用信道探测->在关键节点上为 CN 创建新的 CS 配置。  

    请尝试一下、让我知道它是否适合您。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac Larson、

    我尝试在 CS 范围完成后调用 CS_RemoveConfig 函数。 调用此函数后、从 ServingNode 获取的切换数据仍为 1128 字节。 似乎无法禁用与 ChannelSounding 相关的参数配置。 是否有任何其他可以禁用 ChannelSounding 的 API?