This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:如何支持 3 个 SPI

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1606558/cc2745r10-q1-how-to-support-3-spi

器件型号: CC2745R10-Q1

您好的团队、

客户正在评估 CC2745。 他们的系统需要 3 个 SPI 接口。 但是、CC2745 数据表仅支持 2 个 SPI。 客户想知道 CC2745 上是否有任何其他可用的接口或 GPIO 可以多路复用或配置为额外的 SPI 接口。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果项目即将到来,时间安排很紧,那么位群裂就是解决方案。 但是、如果项目时间表有点灵活、那么我们可以在路线图上离线讨论、那里有更好的解决方案。  

    如果后一个问题成立、请提供您的 TI 现场联系人、我们可以立即获取离线主题。

    此致、

    Nima Behmanesh