This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:iOS 18.5 是否支持 LE 编码 PHY?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1606249/cc2745r10-q1-does-ios-18-5-support-le-coded-phy

器件型号: CC2745R10-Q1

您好:

我们广告中使用了 LE 编码 PHY、但 iPhone 无法检测到。 iOS 18.5 是否支持此功能?
 

此致、


Rihito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rihito:

    在做了一些研究后,苹果似乎还不支持此功能。 但是,您可能需要直接联系 Apple 以获取更多信息,因为我们无法获取这些信息。

    根据 Apple 社区论坛上的这一主题、我认为他们没有添加该功能、也没有添加到他们的路线图中:

    C…中编码 PHY 支持的路线图 Apple 开发者论坛

    希望这能有所帮助!

    此致、

    Nima Behmanesh