This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:BLE 重新连接疑难解答

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1605851/cc2745r10-q1-troubleshooting-ble-reconnection

器件型号: CC2745R10-Q1

您好 TI、

此主题与以下问题相关:
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1591759/cc2745r10-q1-troubleshooting-missing-scan-response-on-cc2745
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1600040/cc2745r10-q1-cc2745r10-q1-does-gapadv_loadbyhandle-guarantee-consistent-scan-response-data-during-advertising


我想问一问有关 BLE 连接的信息。
与以下帖子中所述的事件一样、存在一个 BLE 连接非常缓慢的事件、当时尝试断开和重新连接。
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1526912/cc2745r10-q1-2745-ble-connect

【环境】
器件:CC2745R10-Q1
对等设备:iPhone15
SDK:SimpleLink SDK 9.10.

【问题】
1. SimpleLink SDK 9.10 是否会在尝试重新连接时遇到连接速度变慢的事件?
2.是否有任何措施在 9.10 至 9.11.00.18 之间改善这一事件?

谢谢!
Itsuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itsuki、

    您能否向我提供有关您的设置的更多信息? 您的器件担任什么角色? 您尝试连接/重新连接到什么?

    此致、
    Josh Alderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh、

    中心:CC2745R10-Q1 (SimpleLink SDK 9.10)
    外设:iPhone(iOS18.5)
    在上述角色中、我将其用于 BLE 连接。

    CC2745 广播和 iPhone 扫描。
    检测到 CC2745 后、便会启动连接。

    谢谢!
    Itsuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itsuki、

    我知道没有任何会减慢重新连接速度的事件、但如果可能、我建议改为 9.11.00.18、以帮助改善缓慢的连接。  
    请尝试更改此 SDK、如果有改进、请告诉我

    此致、
    Josh Alderson