This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:LP-EM-CC2340R53:car_node 示例卡在置为有效处理程序中 (out_of_memory)

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC2340R53, LP-EM-CC2745R10-Q1, SYSCONFIG, CC2340R5-Q1, CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1605771/cc2340r5-lp-em-cc2340r53-car_node-example-stuck-in-assert-handler-out_of_memory

器件型号: CC2340R5
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好:

我已经对进行了测试 CAR_NODE 上的示例 LP-EM-CC2340R53 程序就会卡住 使处理程序生效 由于 Out_of_memory 两种方法。 检查内存使用情况后、仅剩余的可用堆 80 字节

SDK 版本: 9.14.01.16
电路板: LP-EM-CC2340R53

该示例直接刷写到开发板中、未进行任何修改。

此示例是否需要任何特定的代码配置?

谢谢你。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandra、

    感谢您的提问。

    CAR_NODE 示例在上完全受支持  LP-EM-CC2745R10-Q1 视图。 您可以尝试在 SysConfig 中增加下的堆 FreeRTOS >栈和堆大小>堆大小。  但是、我们强烈建议您使用  LP-EM-CC2745R10-Q1  而不是像  LP-EM-CC2340R53  由于缺少 APU 和较慢的系统时钟、性能将受到限制。

    此致、

    Ging

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ging:

    感谢您提供的信息。 我已经尝试过调整堆、程序现在可以运行。

    我计划使用 CC2340R53 car_nodeCC2340R5-Q1 key_node

    但我无法key_node在中找到示例 (SDK 9.14.01.16) 。 这意味着什么 CC2340R5-Q1 不支持信道探测

    提前感谢您所做的任何澄清。

    此致、
    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ging 和 TI 团队:

    我使用两个 LP-EM-CC2340R53 电路板尝试了此示例:一个作为 car_node、另一个作为 key_node。

    我将 car_node 上的堆大小增加到 0x9000 和 0xA000。 使用这些设置、程序会运行并能够连接到 key_node、但在等待时会卡住NWP_CS_APP_DISTANCE_RESULTS

    我在下面附上了日志以供参考。 您能否就导致此问题的原因或如何解决此问题提供建议?

    e2e.ti.com/.../01_5F00_15_5F00_2026_5F00_08_5F00_50_5F00_29_5F00_ble_5F00_device_5F00_car_5F00_node_5F00_with_5F00_distance.log

    谢谢你。

    此致、
    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandra、

    我们并不完全支持信道探测开启 CC2350R5

    此致、

    Ging

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandra、

    您是否有权访问 LP-EM-CC2745R10-Q1  检查一下是否出现同样的问题? 我在使用时没有看到问题  LP-EM-CC2745R10-Q1。  我们支持上的 key_node 示例 CC2350R53 、但对于 car_node 示例、我们强烈建议使用  LP-EM-CC2745R10-Q1  视图。

    此致、
    Ging

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ging:

    我无法使用 LP_EM_CC2745R10-Q1 电路板。

    您是否尝试过运行 CAR_NODE 上的示例 LP-EM-CC2340R53 评估板?

    此致、
    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandra、

    是的、我尝试了 CAR_NODE 上的示例  LP-EM-CC2340R53 我可以重现您的问题。  

    您是否指定了 TI 代表? 如果是、您能否 向他们发送此主题并要求他们向我发送电子邮件? 我们将努力为您提供  LP-EM-CC2745R10-Q1  视图。

    此致、

    Ging