This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:PSA 密钥库与 BLE 通信之间的关系

Guru**** 2913310 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1609275/cc2745r10-q1-relationship-between-psa-keystore-and-ble-communication

器件型号: CC2745R10-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

大家好、团队。
使用 PSA Keystore 时、BLE 会断开连接、因此我们遇到了问题。
将密钥保存到 PSA 密钥库时、仅传输一个广播信道、导致 BLE 连接断开。
我们怀疑 PSA 会阻止与 BLE 连接相关的 API。
为什么会发生此问题?
我们需要了解 BLE 通信与 PSA Keystore 之间的关系。
请建议如何解决此问题。

SDK 版本为 9.10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kento 您好:

    这可能是时序问题。 PSA 加密操作可能需要很长时间才能完成并干扰广播。
    不过、我不能就目前的资料说这点。 您能否提供有关您的项目的更多信息、以便我能更好地为您提供帮助?
    具体来说、您能告诉我您的工作基于什么项目吗? 您能也分享 BLE 和 PSA SysConfig 设置吗?
    您正在使用哪些密钥库 API?

    此致、
    Josh Alderson