This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:CC2651R3SIPA:CC2651R3SIPA 是否支持并发中央/外设连接?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1609360/cc2651r3sipa-cc2651r3sipa-is-cc2651r3sipa-capable-of-concurrent-central-peripheral-connections

器件型号: CC2651R3SIPA

您好:
我将使用开发一个 BLE 产品 CC2651R3SIPA 并确认的可行性 在单个设备上进行并发主机/客户端操作

向智能手机: GAP 外设/GATT 服务器 (电话充当中心)

面向 BLE 传感器:  GAP 中心/GATT 客户端 (传感器用作外设)
换句话说、我需要 同步中央+外设(多角色) 运行(小型集线器/桥)、最小目标为 1 个外设连接+ 1 个中央连接 和低于 1GHz 协议。  

谢谢你

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们。 我们确实有一个称为 MULTI_ROLE 的 SDK 中包含的 CC2651R3SIPA 多角色示例。 此示例实现了中央+外设角色和 GATT 客户端+ GATT 服务器。 您可以使用此示例作为实现所需功能的参考。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的回复并向我指向 SDK multi_role 示例。

    我有两个简短的跟进问题:

    1. 多角色的 RAM 使用情况(1 个外设+ 1 个中央器件)
      对于 CC2651R3SIPA、关于我预计应使用多少 RAM 来维持:

    • 一个外设(GATT 服务器)连接、和

    • 一个中央(GATT 客户端)连接
      协议?

    此外、是否有一种简单/标准的方法来估算每个连接的 RAM 使用量(经验法则或说明此计算的 TI 文档)?

    1. 具有更多 RAM 的类似器件
      如果 RAM 是个问题、是否有任何类似 CC2651R3SIPA 并支持并发中央器件+外设(多角色)但提供更大 RAM 的 TI SimpleLink 器件? 如果是、您能否分享建议的器件型号以及有关迁移工作的说明?

    此致、
    斋藤博树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    RAM 的使用情况将取决于很多变量、例如连接参数、数据传输、安全性/配对配置、最好的检查方法是修改示例以实现所需的行为类型、并检查包含静态 RAM 分配的映射文件、并观察运行时期间的堆/栈使用情况。

    CC2651R3SIPA 应该能够支持多角色、但如果需要更多 RAM、则可能对 CC2652 器件或 CC2340R53 器件感兴趣。

    此致、

    1 月