This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:临时禁用然后重新启用 ble GATT 服务的最佳方法是什么?

Guru**** 2925110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1610445/cc2340r5-what-is-the-best-way-to-temporarily-disable-then-re-enable-ble-gatt-services

器件型号: CC2340R5

您好:

我正在寻找一种理想方法、以便在 CC2340R53 上的运行期间动态禁用灵活的 GATT 服务、然后正确重新启用该服务。 我们目前使用的是 simplelink f3 SDK 8.20.00.119 版本。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexander、

    感谢您的联系。

    请查看 用于从属性协议 (ATT) 表中删除以前注册的服务的 GATTServo App_Del API。 确保你得到一个成功的返回。 要再次启用它、您必须使用相应的 AddService 功能重新注册服务、您必须先使用该功能。

    请告诉我该怎么做。

    David。