This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:内部天线布局宽度 G 问题

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1602389/cc2651r3sipa-internal-antenna-layout-width-g-question

器件型号: CC2651R3SIPA

大家好、我在另一个论坛帖子上看到、规格“G"小于“小于 10mm、这违反了规格。 坏的缺点是什么? 我很好奇、如果每侧只有 5mm(直到 PCB 边缘)、这会对设计产生何种影响、而建议的 10mm 不是。 可能违反 FCC 合规性认证、然后... 这可能是显示止动

空间是主要问题、遗憾的是、不能牺牲 10mm x 3mm (x2)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您必须重新调整天线以进行匹配并检查最终产品的谐波性能。
    检查谐波水平是必要的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分  

    您是否有关于如何执行此操作的论文或指导? 我是这个过程的新手。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。

    您可以查看以下应用手册以获得指导: https://www.ti.com/lit/an/swra726/swra726.pdf

    此致、