This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:关于在 SimpleLink SDK 中启用 AFH(自适应跳频)

Guru**** 2913610 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1612113/cc2652r-regarding-enabling-afh-adaptive-frequency-hopping-in-the-simplelink-sdk

器件型号: CC2652R
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

我正在使用 SimpleLink BLE5-Stack 版本 8.30.1.1 评估 BLE。

我想检查是否存在 AFH 行为、因此请告诉我以下内容:


1. SimpleLink BLE5-Stack 中是否启用了 AFH?

2.请告诉我如何在 SimpleLink BLE5-Stack 中禁用该器件。

3.请告诉我如何在 SimpleLink BLE5-Stack 中启用该功能。

4.如果有任何文件可以找到上述内容,我希望你能分享。

 

提前感谢您。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasukane、

    物理层 (PHY) 可以是 1Mbps 或 2Mbps 自适应跳频 GFSK(高斯频移键控)。 尽管无法在 BLE 栈中禁用频率预期、 您可以使用以下 API 将信道映射更改为支持的最低信道映射、即 2 - https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk/7.40.00.77/exports/docs/ble5stack/ble_user_guide/doxygen/ble/html/group___h_c_i.html#ga41200c44c2cb5cd7ce482fa3a7810e91 

    请查看此 e2e 主题、了解更多详细信息: e2e.ti.com/.../ccs-cc2652r-rtls-aoa-how-to-disable-frequency-hopping-lock-on-one-channel-when-measure-iq

    BR、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    感谢您的答复。

    我明白 AFH 不能被禁用。 只是为了确认、我是否正确理解、通过尽量减少使用的通道数量、您可以实现接近禁用 AFH 的状态?

    您提供了 e2e 主题的 URL、但似乎是 API URL。 您能告诉我 e2e 主题的 URL 吗?


    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、您可以尝试将其降低到尽可能低的水平:2 个通道。

    抱歉、e2e 链接:  CCS/CC2652R:[RTLS/AOA]在测量 Iq 时如何禁用跳频(锁定一个通道) 

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的答复。我将检查链接。

    很抱歉还有一个问题、“SimpleLink 低功耗 SDK“是否相同? (AFH 无法禁用,但可以通过减少通道数量来禁用)

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉、我不理解最后一个问题。  SimpleLink 低功耗 SDK 与之进行了比较? 我指的是 SDK 中的 BLE 栈。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉缺乏解释。

    我在本主题开始时询问的 SDK 是“SimpleLink CC13xx/CC26xx SDK BLE5-Stack “ 8.30.01 版本。

    我目前正在使用 CC2652 进行开发。

    我们将很快开始针对 CC2745 进行开发、我们相信我们将使用“SimpleLink 低功耗 SDK BLE5-Stack “作为 SDK。

    因此、即使我们从“SimpleLink CC13xx/CC26xx SDK BLE5-Stack “更改为“SimpleLink 低功耗 SDK BLE5-Stack “、我也想检查 AFH 是否相同。 (AFH 无法禁用,并且更大限度减少通道数量)

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我认为同样的情况也适用于 F3 SDK(适用于 cc2745)、您可以在此处查看文档: https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_lowpower_f3_sdk_9_14_01_16/docs/ble5stack/ble_user_guide/doxygen/ble/html/group___h_c_i.html#ga41200c44c2cb5cd7ce482fa3a7810e91

    但是、用例是什么? 这与射频测试有关吗? 请查看这份有关 如何进行射频无线电测试的应用手册 、告诉我您是否需要这条路径。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    谢谢、我知道这在两个 SDK 中是相同的。

    也感谢您查看该应用手册。 我会指他们。

    这款产品目前正在进行 BLE 评估。 在这个过程中,我在网上发现一篇文章说“(我不知道这是否可信)AFH 目前很少使用。 因此、我们决定测量启用/禁用 AFH 时显示的差异大小、这引发了本主题中的问题。

    因此、我们甚至还没有处于评估我们在这里开发的产品性能的阶段。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasukane、

    抱歉、您造成的混淆、我指的是 FH、它是 BLE 标准的一部分、您可以将信道跳频数量限制为至少 2 个。 如果您希望在射频测试/鉴定期间测试特定信道、也可以使用特定信道、如应用手册中所示。

    但是、您的问题特别提到了“自适应“部分、其中提到了应对法规遵从的不同方法。 您可以在此处找到有关它的信息: https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_lowpower_f3_sdk_9_14_01_16/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-5.x/TX-Power-Limitations-based-on-Regulation-Compliance.html#adaptivity-fhss-using-daa-detect-and-avoid。 如 F3 SDK 中的用户指南链接所示、可以使用 SysConfig 禁用(默认)和启用该功能。 F2 SDK 中未实现该方法。

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    感谢您的关注。

    我还提到了链接。 在此基础上、我想再提出一个问题。

    1.我是否正确理解可以在 SysConfig 中启用或禁用“自适应跳频 (AFH)“?

    2. 我是否正确理解、即使启用了“AFH",“,它、它并不总是执行而不是 FH、而只是在满足执行 AFH 的条件时执行?

    3.如果可以由 SysConfig 启用/禁用 AFh、那么核心规范中是否不强制要求?

    4. 您是否指的是蓝牙 SIG 核心规范中提到的同一 AFH、例如“VoL 2、Part C 4.1.4 Adaptive Frequency“和可以在 SysConfig 中设置的 AFH? (我想知道它与核心规范的关系。)

    此致、

    Yasukane。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasukane、

    1. 是的、可以通过 SysConfig 将其禁用和启用。
    2. 是的、这取决于是否必须具有支持频信道跳频的能力、并且将会实现这一点、但是通过 AFH 持续监控和调整信道映射的具体机制并不是绝对必需的。
    3. 和 4. 对于打算以高于+10dBm 的发射功率运行以符合 ETSI 法规的 BLE 器件  、AFH 是必需的、还用于在存在干扰的情况下提高无线链路的性能。 这是规格中定义的 AFH、是的。

    总之、您可以根据您的区域法规要求、或如果您希望因干扰而提高链路性能(这也是基本 FH 目标的一部分)、则可以启用链路性能。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    感谢您的答复。


    也许这不是问大卫的正确问题,但在日本,这种情况下会发生什么? (我在日本发展)  

    是否有日本特定的标准、或者是否符合 ETSI 等其他当地法规?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasukane、

    根据每个国家的不同,有几个细节的条例,我建议访问 www.bluetooth.org 并成为特殊利益集团 (SIG) 的一部分,也许作为一个采纳者,他们可以为您提供认证和出口所需的指南。 此外、测试机构应该能够帮助满足特定地区的认证要求。

    我可以在此处分享有关如何认证您的蓝牙器件的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/swra601n/swra601n.pdf

    希望这有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    感谢您的答复。

    还感谢提供该应用手册的链接。 我要指的是它。

    我对所有的问题深表歉意。 非常感谢您的帮助。

    此致