This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:CC2745P10-Q1 相关

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, CC2745R10-Q1, LP-EM-CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1616019/cc2745r10-q1-cc2745p10-q1-related

器件型号: CC2745R10-Q1
主题中讨论的其他器件: AWR1843、、、

您好:

我想设计一个具有 MCU 和蓝牙功能的电路板。  

该板的用途是:

通过 1Mb 波特率的 CAN 总线从 awr1843 器件获取跟踪的对象数据、

解析跟踪对象数据、

读取 IMU 数据、

控制 4 个带 MOSFET 的 LED、

通过蓝牙不断向移动电话发送包括跟踪对象、IMU 数据在内的数据包。  

应为汽车级。  

我在研究中找到了 CC2745R10-Q1、它似乎涵盖了这些功能。 这些都是系统的所有需求、我想知道此 MCU 是否可以处理这些操作、或者我是否应该搜索另一个系统。 如果有更适合我的系统、我可以搜索它。 它可以是无线 MCU 或 MCU +蓝牙模块。  

提前感谢。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    几个问题:  

    1、IMU 的串行通信是什么? IMU 是否连接到 awr1843 或 CC2745R10-Q1?  

    2.您的最终使用案例是什么?  

    CC2745R10-Q1 多久向手机发送一次数据?  

    CC2745R10-Q1 具有 CAN 驱动器、因此只要还有 CAN 收发器、CAN 通信就不会出现问题。 GPIO 电压为 3.3V、因此如果 MOSFET 可以由 3.3V 驱动、则 LED 电路将正常工作。 CC2745R10-Q1 适用于您介绍的用例。  

    请回答以上问题。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.有 2 个选项 I2C 或 SPI。 他们都是好的。

    2.它是摩托车的盲点警告系统。

    CC2745R10-Q 应以 50ms 或更短的间隔发送数据。

    我实际上想知道 162KB RAM 是否足够或者我应该寻找更大的 RAM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    CC2745R10-Q1 可以处理 50ms 或更短的数据传输。 如果您能通过 E2E 向我发送电子邮件、我会让您联系我们的营销工程团队、他们会帮助您评估最终产品的所有 CC2745R10-Q1 规格。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到如何向您发送消息或邮件。  

    您能否将 LP-EM-CC2745R10-Q1 设计文件作为 Altium 工程或 Orcad 以外的任何内容共享? 我们不使用 OrCAD。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    设计文件位于 下的此处  设计工具和仿真

    我相信您可以在 E2E 上查看您的消息、直接给我留言。 如果可以、请告诉我。  

    谢谢、
    Isaac