This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:参考设计中晶体的 ESR

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1614206/cc2340r5-the-esr-of-the-crystal-in-reference-design

器件型号: CC2340R5

您好!  

我查看了参考设计中 32.768 数据表的器件、  

https://www.taisaw.com/assets/PDF/TZ3359DAAO73%20_Rev.1.pdf

看起来 ESR 最大值为 120k Ω 这取决于数据表对 32k xtal 的要求。 30K(典型值)和 80k(最大值  

您能详细说明一下参考设计的考虑因素吗?  

BR。 Albin

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albin:

    这是一个很好的收获。 让我把它带到系统上来并进行反馈。

    此致、

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albin:

    120k Ω 不会对启动时间和频率稳定性产生重大影响、因为验证工作表明、两者都有裕度来解决这个额外的 ESR。

    该晶体是根据当时的温度范围和可用性来选择的、以满足发布计划。

    此致、

    按钮