This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CC2540 查询:双模(BLE 和放大器;专有)USB HID 软件狗

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1609893/cc2540-cc2540-inquiry-dual-mode-ble-proprietary-usb-hid-dongle

器件型号: CC2540
主题: CC2541 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

我的客户正在设计 USB 软件狗、需要确认是否 CC2540  支持以下要求:

  1. 双模式开关:  芯片是否支持在之间切换  标准 BLE  和  专有 2.4GHz  模式?

  2. 支持 USB HID 的专有模式:  在专有模式下、它是否可以作为 USB 鼠标/键盘工作、同时也可以接受  配置设置  (双向 USB HID)启动?

如果 CC2540 不适合此应用、请推荐另一种包含该组件的单芯片解决方案  BLE、专有 2.4GHz 和硬件 USB 接口

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mike Wu1,

    据我所知、CC2540 是一款仅 BLE 的 USB 软件狗、如果您想要一款同时具有 Proprf 和 BLE 功能的 USB 软件狗、我必须推荐 CC2541。  

    对于双模切换、假设您正确设置了器件上的 BLE 和 Proprf、使其不会同时与无线电交互、这应该是可行的。  

    [报价 userid=“402811" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1609893/cc2540-cc2540-inquiry-dual-mode-ble-proprietary-usb-hid-dongle 支持 USB HID 的专有模式:  在专有模式下、它是否可以作为 USB 鼠标/键盘工作、同时也可以接受  配置设置  来自 PC(双向 USB HID)?

    是的,应该可以实现这一点;虽然我们的键盘/鼠标 HID 代码引用仅支持向计算机提交命令,您可能需要查看代码的后端,并创建自己的功能来支持这一点。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    明白。 谢谢。