This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755R10:是否可以使用开销较小的信道探测消息?

Guru**** 2968670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1618242/cc2755r10-is-it-possible-to-use-channel-sounding-with-less-overhead-messages

器件型号: CC2755R10

我们有一个由电池供电的 802.15.4 设备、我们希望在该设备上添加位置测量值。 低功耗最为重要、因此我们希望减少传输次数。 通过更少的传输、我们可以在相同的功率预算内执行更多的 CS 操作。 是否可以以最小的开销实施信道探测? 例如、要在无连接设置中使用信道探测?

BLE 提供的安全性不适用于我们的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carlo、

    感谢您联系我们! 遗憾的是、信道探测需要连接才能正常工作。  

    我希望这能回答您的问题!

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarek:

    也许还有其他方法可以减少 BLE 开销吗? 在我们的产品中、我们只需要进行距离测量。 它是一个专用的 802.15.4 网络、我们只与自己的设备通信、即我们不必进行功能交换或 phy 更新消息、因为我们事先知道功能。 安全功能不适用。

    或者、如果现在无法进行优化、是否可以将其添加到未来的 BLE 标准更新中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Carlo、

    这由 BLE 规范强制执行、尝试在连接之外执行信道探测将违反规范、并且更有可能出现问题。

    您可以采取的一条路线是在需要测量距离时建立连接、然后在完成后断开连接。 但是、这取决于您需要多久进行一次距离测量。

    此致、

    Tarek D