This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:SDK 中提供汽车节点或关键节点?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1617523/lp-em-cc2340r5-available-car-node-or-key-node-in-sdk

器件型号: LP-EM-CC2340R5
Thread: CC2745R10-Q1 中讨论的其他器件

您好:  

我们有 LP-EM-CC2745R10-Q1 、希望将 LP-EM-CC2340R5 用作汽车节点关键节点对、以便进行信道探测。 但在最新的 SDK 中、LP-EM-CC2340R5 没有关键节点或汽车节点的示例代码。  

是否可以使用 LP-EM-CC2340R5 来实现这一点?

/Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andreas、

    感谢您联系我们! car_node 和 key_node 示例在 CC2340R53 上提供、遗憾的是 R5 没有提供。 这是由于 RAM 的限制、因为 R53 型号具有 64KB 的 RAM、而 R5 只有 36KB 的 RAM。

    我希望这能回答您的问题!

    此致、

    Tarek D