This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:PCB 设计具有出色价值(可靠但成本更低)

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1616331/cc2340r5-best-value-reliable-but-lowest-cost-pcb-design

器件型号: CC2340R5

您好、  
我需要设计一款采用 CC2340R*的低成本、坚固耐用的 NTC 无线传感器(BLE/网状网络)传输器。
这方面的三个问题:  
1) 是否有两层电路板布局设计(可用光绘套件),可用作参考设计?
2) 降低整体成本和尺寸-  
a) TI 建议作为高流道器件(通常在 CC2340R*系列的库存器件和封装中)使用什么?
b) 使用板载直流/直流转换器为具有 3V 2032 纽扣电池或 3.6V 原电池直接连接到 VDDS 的 CC2340 供电的最佳实践指南?
请提供建议。 感谢您的及时关注和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您关注 CC2340R5。   

    1) 我们的 LP-EM-CC2340R5 开发板是一款双层 PCB、并在其产品页面上提供完整的设计文件、包括 Gerbers、odb++、甚至是 Cadence 格式的 EDA 源。  

    2.a) 构成 CC2340R 系列的所有器件均处于正在供货状态(完全生产模式)。 市面上有许多满足不同价位的器件可供选择、从采用 24 引脚 VQFN 4mm x 4mm 封装的超低成本 CC2340R21 到采用 40 引脚 VQFN 5mm x 5mm 封装的更大内存器件 CC2340R53 到采用 40 引脚 VQFN 5mm x 5mm 封装。 我强烈建议您查看 CC2340R5 数据表的第 5 节  

    2.b) 我们的器件直接支持 1.8V 至 3.8V 的 VDDS 范围、因此直流/直流转换器不是必需的、但在某些情况下肯定很有用。 如果使用 3V 原电池、则可以使用 TPS610986 等低静态电流升压转换器解决方案  为器件及其小型传感器的周围电路供电。 如果使用 3.6V 电压、或许更适合使用插座升压 电路、例如 TPS63901。 有关这些转换器的设计详细信息、我建议查看其产品页面上的数据表和任何设计指南。  

    有关 CC2340R 系列的所有设计指南和电路板启动技巧、请查看以下参考:

    CC234x 和 CC27xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项

    CC13xx、CC26xx、CC23xx 和 CC27xx 系列无线 MCU 的晶体振荡器和晶体选型

    希望这对您有所帮助、

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 拉斐尔,谢谢你的迅速,深刻的答复,非常感谢:)
    Re。:2B) 我有一个跟进问题:  
    因为我计划使用 NTC 传感器、 相比于额外的转换器(希望节省空间和成本)、您是否发现使用一个(支持 10mA) 高)高驱动 GPIO 引脚来激励 NTC10K 传感器有任何缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您需要 NTC10K 的绝对精度、则也许 GPIO 可能不是您的最佳选择、即使 NTC10K 假定的最小电阻保持在最大 GPIO 电流输出内也是如此。  

    我提到这一点的原因只是因为 GPIO 的最大电压规格、当 VDDS 为 3.0V 时、该规格可假设电压低至 2.47V。

    CC2340R5 数据表的第 7.21.4 节对此进行了介绍、为方便起见、在下方进行了复制。

    如果您不需要绝对精度、那么我不会看到这方面的问题。  

    希望这对您有所帮助、

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢拉斐尔,理解和注意。
    关于将电池*直接连接到 VDDS 引脚 — 这样做是否有任何问题? 除了确保、不要超过 3.8V 绝对最大值规格。不要让采用 SMAJ3.6A 等器件的 VDDS 上存在 OV 条件? *通常使用的电池类型为 3V 纽扣电池 (CR2032/2430) 或 3.6V 锂亚硫酰氯。 是否有任何可用于此类用例的参考设计应用手册? 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     如果我记得正确、锂亚硫酰氯 (LiSO2Cl) 电池在新电池时的电压高达 3.65V、因此仍在设备的最大 VDDS 工作电压 3.8V 内。 因此、直接使用蓄电池操作不存在任何问题。

    直接使用电池运行器件的其他方面可以在以下应用手册中看到 — 尽管它引用了旧器件,但计算可以轻松扩展到更现代的器件(例如 CC2340R5)。 最常见的建议之一是将储能电容器考虑在内、以提高电池老化时的耐用性。

    WP001 — 纽扣电池和峰值电流消耗 (SWRA349)

    希望这对您有所帮助、

    Rafael