This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R52E0RGER 存在调试问题

Guru**** 2910940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1618829/cc2340r5-debugging-issue-with-cc2340r52e0rger

器件型号: CC2340R5

尊敬的 TI 团队:

我们目前面临着在使用 CC2340R52E0RGER IC 设计的定制硬件上进行调试的若干挑战。

我们能够成功将代码刷写到器件上。 但是、固件的行为不符合预期。 具体而言、设备应开始广播、但这没有发生。

此外、我们在调试时遇到持续存在的问题:

调试器进入调试模式、但在仅执行 2–3 行代码后、它会与 IC 断开连接。

在某些情况下、调试器甚至无法到达 main.c、并立即显示断开状态。

有时、从调试会话开始、光标就根本不会出现在 main.c 中。

由于这些症状、我们怀疑可能存在与硬件相关的问题。 然而、尽管我们进行了调查、我们仍然无法确定根本原因。 我们恳请您的支持提供有关此行为可能原因的概述或指导。

我们附上了参考图像以供您查看。 如果需要、我们还愿意提供完整的原理图以供进一步分析。 如果有首选的电子邮件地址或任何其他媒介,我们可以通过这些媒介安全地分享这些信息,请告诉我们。

由于这一问题阻碍了我们的发展进展、我们请求您给予高度优先的协助、并希望您能迅速得到解决。

 

此致、
Shadhu