This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:CC2745-R10 具有 5V 供电 MCU 的 UART 配置

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1619096/cc2745r10-q1-cc2745-r10-uart-configuration-with-5v-supplied-mcu

器件型号: CC2745R10-Q1

您好:  

在我的系统中、我使用 5V 供电的非 TI MCU。 CC2745R10 由 3.3V 供电、而 VDDIO (1.65V 至 3.8V) 也是 3.3V。 DIO21 和 DIO22 分别配置为 TXD 和 RXD。  

由于这种 Vcc 电压差异、我使用 2 位电压电平转换器 TXS0102Q、如下所示。 需要一些输入此类接口可能会出现哪些实际问题? 除了降低 MCU Vcc 电源轨之外、是否有任何其他解决方案可以避免使用电平转换器?  image.png

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我已经指派了一名硬件工程师参与该线程。 他将很快答复。  

    谢谢、
    Isaac