This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541DK-mini:具有蓝牙和放大器的 IMU;IR

Guru**** 2781785 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2540, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1618870/cc2541dk-mini-imu-with-bluetooth-ir

器件型号: CC2541DK-mini
主题中讨论的其他器件: CC2541CC2540CC2340R5

尊敬的 TI 团队:

我正在尝试找到适合 IMU 的器件型号/SDK、它可以同时支持蓝牙和 IR。

谢谢-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 RK Hiser、

    这是 SmartRF Studio 7 的图片、其中显示了我们的 CC25xx 器件及其支持哪些协议:

    CC2541(非 USB)、CC2540 (USB) 应该是 BLE 的不错选择、但我想问、与我们较新的 CC23xx 器件相比、是否有任何具体的原因倾向于使用 CC25xx 器件?  

    IMU

    您指的是惯性测量单元吗? 或其他首字母缩略词。 CC2541 和 CC2540 都是 MCU。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢你的帮助。 我尚未深入研究 CC23XX 器件、感谢您的指导。 对字母汤表示歉意 — 是的,您是正确的。 我指的是惯性测量。 希望找到一个 同时支持蓝牙和 IR 接口的 (IMU) 或者一个能够以小型封装集成并附带 SDK 的接口。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 RK Hiser、

    假设 IMU 和 IR 接口都需要一个 I2C 传感器、则需要一个支持两个 I2C 接口的器件(除非您想在该情况下使用某种寻址,否则可以使用一个 I2C)。  

    CC2540 或 CC2541 都没有 I2C、因此我不能将其推荐用于您的 IMU 和 IR 用例。

    因此、我推荐 CC2340R5、因为它确实包含 I2C 接口、支持蓝牙并具有其他有用因素(低功耗,比 CC25 更容易进行编码等)。

    谢谢、
    Alex F