This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:询问 CC2745R10 硬件选择和 Bluetooth 6.0 信道探测 SDK 访问

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC2745R10-Q1, LP-XDS110ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1619290/lp-em-cc2745r10-q1-inquiry-regarding-cc2745r10-hardware-selection-and-bluetooth-6-0-channel-sounding-sdk-access

器件型号: LP-EM-CC2745R10-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LP-XDS110ET

我们的团队目前正在对 Bluetooth 6.0 信道探测 (CS) 进行研究、我们发现您的 CC2745R10 解决方案非常适合我们的项目。
我想阐明有关硬件设置和软件资源的以下详细信息:
1、硬件验证:
我们已确定以下两项是我们的主要开发工具。 您能否确认这些组件是否是 CC2745R10 开发所需的正确组件?
•LP-EM-CC2745R10-Q1(评估模块)
•LP-XDS110ET(XDS110 调试探针扩展板)
2.缺少天线阵列板:
在演示视频中、该设置似乎包含上述元件之外的天线阵列板(或多天线子板)。 我们无法在 Mouser 或 TI 网站上找到此天线板的特定订购链接或器件型号。 您能否为复制演示中所示的信道探测性能所需的天线套件提供正确的器件型号?
3、SDK 和软件支持:
要利用 Bluetooth 6.0 信道探测功能、我们可以从哪里下载相应的 SDK? 请告知我们、支持 CS 的功能是否已包含在标准 SimpleLink SDK 中、或者是否需要特殊的早期访问权限。
感谢您抽出宝贵的时间和专业的指导。 我们期待您的答复。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    未在线提供天线阵列板。 我们也不提供样片、因为我们正在开发将公开发布的其他产品。  

    请参考 信道探测文档 以获取设置指南。 在此处查找最新的 SDK 版本。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac、

    感谢您以前的支持;它非常有帮助并解决了我们的大多数问题。

    我还有一个关于的问题  Code Composer Studio (CCS) IDE  所述的信息。 虽然我在 TI 网站上找到了下载链接、但我们的团队关注许可条款。
    CCS 下载

    您能否说明 CCS 是否可完全免费用于我们的项目? 具体而言、我们想知道是否有任何付费功能或试用限制可能会中断我们稍后的开发流程。

    期待您的指导。

    此致、
    Shihwei, Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    CCS 完全免费使用!  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac、

    非常感谢!

    这些信息非常有用、有助于消除我们的疑虑。 我们衷心感谢您在整个过程中提供的支持。

    此致、
    Shihwei