This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:为什么 CS 测距质量始终为 0

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1621895/cc2745r10-q1-why-has-the-cs-ranging-quality-always-been-0

器件型号: CC2745R10-Q1

您好、

最新版本的 Link_Lwpower_(SimpleLink SDK f3_SDK_9_14_02/16) 在测试 CS 时具有有效的距离和置信度值、但质量始终为 0。 无论距离有多远、旧版本的 SDK 都不会出现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我看到了相同的结果。 我已经检查过、问题是一个错误。 此问题将在下一个版本中修复。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您能给我一个补丁来快速解决此问题吗? 更新 SDK 版本可能需要很长时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    问题出在信道探测测距库中。 我们负责库的团队忙于库优化、因此我怀疑在新 SDK 发布之前会有一个补丁。  

    您对质量指标的需求是什么?  

    谢谢、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要确认是否可以使用距离值、因为我发现在开始长距离连接的距离测量时、存在距离大于–1 且小于 10cm 的情况如果有任何补丁更新、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我会告诉您是否有补丁更新、但很可能的修复程序会包含在 9.20 SDK 版本中。  

    “大于–1"是“是什么意思?  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、
    我之前在测试过程中遇到了偶尔出现的问题 距离 显示为 9cm、带 A 信心 而实际距离约为 19 米、环境中也有障碍物。 当时的距离值不正确、因此我要检查 因素 滤除异常距离读数的值。
    我的测试方法是将关键节点放置在一个位置,从控制节点发出非常弱的信号,然后建立连接并开始 CS 测距,并重复此过程。 但是、我最近未能重现此问题、我将继续对此进行监视。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    现在、您可以使用信心进行筛选。 如果置信度= 0、则测距库对测量的准确性没有信心。  

    让我知道您在监控问题时发现的内容。  

    谢谢、
    Isaac