This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755R10:6LoWPAN 堆栈

Guru**** 2916350 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2755R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1622427/cc2755r10-6lowpan-stack

器件型号: CC2755R10

您好、TI

CC2755 当前是否支持 6LoWPAN 协议? 是否有任何相关的示例代码和文档可用?

此致

普雷斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普雷斯顿、

    6LoWPAN 过去是低于 1GHz 无线电解决方案、CC2755R10 只有 2.4GHz 无线电。  我希望这可以消除混淆。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    1、我们现在需要开发仅使用 BLE 进行 IPv6 通信的 Matter 1.5 设备、这需要在 BLE 模式下实现 IPv6(仅 BLE、不带 Thread)。 CC2755 是否有任何相关的示例代码?

    2.这是否意味着 CC2755 无法通过 BLE 实现 IPv6 通信、还是需要我们自己进行开发?  

    CC2755R10 仅具有 2.4GHz 无线电

    3.如果无法实现此功能、哪个芯片系列可以实现此功能、是否提供相关的示例代码或文档?

    此致

    普雷斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的附加语境。  从技术上讲  、Thread 协议栈使用 6LoWPAN 充当 IPv6 网络层和 802.15.4 链路层之间的适配层。

    1. Matter 示例当前使用 Thread 通过 IPv6 进行通信、BLE 保留用于调试。

    2. CC2755 能够使用 IEEE 802.15.4 MAC/PHY 实现 IPv6 通信、TI 不将 BLE 视为典型用例、需要在您这边进行进一步开发

    3. Thread 设备使用 6LoWPAN 通过 IEEE 802.15.4 网络传输 IPv6 数据包。  您可以查看  使用基于 Thread 的 IPv6 的 TI Thread 和 Matter 解决方案。  

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的答复。 此外、我想问您是否有任何 BLE 上的 IPv6 示例代码? 如果我要将 6LoWPAN 集成到蓝牙堆栈中、应该如何进行开发?  我们希望在 CC2745 或 CC2755 上实现此功能。

    此致

    普雷斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、据我所知、TI 不提供任何通过 BLE 传输 IPv6/6LoWPAN 的示例代码或说明。

    此致、
    Ryan