This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:启用 DAA 将禁止进行第二次连接。

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1615564/cc2745r10-q1-enabling-daa-will-prevent-a-second-connection

器件型号: CC2745R10-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

CC2745R1 LaunchPad 和“SimpleLink 低功耗 F3 SDK BLE5-Stack “用于 BLE 评估。

为了验证 AFH、我们将“basic_ble"写入“写入了中央器件和两个外设。

然后、当我在 Central 上连接第一个装置后尝试连接第二个装置时、我无法连接。

您能否告诉我可能的原因、对策、所需的其他设置等?

 

在 sysconfig 中、中心“basic_ble"设置“设置如下。

  • 角色:中心
  • 最大连接数:2.
  • DAA:已启用

 

外设的“basic_ble"设置“设置保留为默认值。

 

 

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您能否提供您所使用的 SDK 版本? 您是否有表明问题的嗅探器日志?  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    >您能否提供您正在使用的 SDK 版本?

    我正在使用版本 9.14.01. “SimpleLink 低功耗 F3 SDK BLE5-Stack “的一个示例。

    >是否有表明问题的嗅探器日志?

    很抱歉、我手头没有日志、

    症状如下:① 在中央启用“Adaptivity using DAA“(使用 DAA 启用自适应性)
    ② 启动两个外设(此处的软件也是 basic_ble)
    ③ 将中央设备连接到第一个设备
    ④ 第一个器件后、无法连接第二个器件(其地址显示在扫描结果中)

    如果可能、我将尝试捕获日志。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    问题发生时、您能否提供 PA/LNA 的逻辑分析仪日志? 尝试连接另一个设备时、您是否看到第一个设备断开连接?  

    您还能告诉我您在未建立连接时看到的错误吗?  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们对延迟的回复深表歉意。

    主管告知我们、他们无法验证这一点、因为他们手头没有逻辑分析仪或类似设备、因此我们目前无法回答您的问题。

    我们所知道的不是“连接断开了“、而是“无法连接“。

    为此、我们相信我们将不能得到我们负责的代表的任何进一步合作、因此我们将酌情结束这项工作。

    我们对您抽出时间表示歉意。