Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG
器件型号: CC2340R5
主题中讨论的其他器件: SysConfig、
尊敬的 TI 专家:
我正在使用 CC2340R5、并尝试在其中实施一个用例 一个中央器件同时连接到多个外设(从器件)器件 。 我正在寻找以下方面的指导:
-
我应该使用哪个示例项目作为起点? 我应该从
basic_ble示例开始修改它、还是有更合适的示例(例如,data_stream_UART_over_BLEGATT 客户端示例或其他示例)能更好地演示多连接支持? -
是否需要任何特定的 SysConfig 设置或代码修改 要使中心角色接受/维护多个连接? 我注意到、在 SysConfig 中可能有与“Max Number of Connections“相关的参数、但我想确认正确的配置和任何相应的代码更改。
-
是否有任何参考示例或应用手册 这展示了 CC2340R5 上的这种场景(一个中央器件连接到多个外设)? 例如、我看到了一个关于“具有多达 6 个节点的虚拟 UART 链路“的演示 –该示例是否可用?
我已经回顾了一些 E2E 主题(例如,如何将 CC2340R5 设置为蓝牙从器件以支持八个主机 以及 BLE 中央和外设通信) 、但我希望在中央侧提供更具体的指导。
我的开发环境:
-
SDK:simplelink_lowpower_f3_SDK_8_10_01_02(或最新推荐)
-
IDE:CCS
-
硬件:LP-EM-CC2340R5
非常希望提供指向示例代码、配置步骤或文档的任何指针。
提前感谢!